2.8.2 すべてのファイルのビルドを実行する

ビルド対象のすべてのファイルのビルドを実行します(以降,“リビルド”と呼びます)。

また,クロス・リファレンス・ファイルの削除も行います。

リビルドの実行は,プロジェクト全体(メイン・プロジェクト,およびサブプロジェクト),またはアクティブ・プロジェクト(「2.7.5 ビルド対象プロジェクトを変更する」参照)に対して行います。

(1)

プロジェクト全体のリビルドを実行する場合

ツールバーの ボタンをクリックしてください。

(2)

アクティブ・プロジェクトのリビルドを実行する場合

プロジェクトを選択し,コンテキスト・メニューの[アクティブ・プロジェクトをリビルド]を選択してください。

図 2.84

アクティブ・プロジェクトをリビルド]項目