2.8.4 ビルド・モードを一括してビルドを実行する

プロジェクト(メイン・プロジェクト,およびサブプロジェクト)が持つビルド・モードを一括して,ビルド/リビルド/クリーンを行うことができます(以降,“バッチ・ビルド”と呼びます)。

備考

ビルド,リビルド,クリーンについては,それぞれ以下を参照してください。

 

[ビルド]メニュー→[バッチ・ビルド...]を選択すると,バッチ・ビルド ダイアログがオープンします。

図 2.86

バッチ・ビルド ダイアログ

 

ダイアログ上には,現在開いているプロジェクトが持つメイン・プロジェクト,およびサブプロジェクトの名前と,それらが持つビルド・モード,定義マクロの組み合わせの一覧を表示します。

バッチ・ビルドを行いたいメイン・プロジェクト,およびサブプロジェクトとビルド・モードの組み合わせをチェック・ボックスにより選択し,[ビルド]/[リビルド]/[クリーン]ボタンをクリックしてください。

備考

バッチ・ビルド順は,プロジェクトのビルド順に従い,サブプロジェクト,メイン・プロジェクトの順となります。
1つのメイン・プロジェクト,またはサブプロジェクトについて複数のビルド・モードを選択した場合は,そのサブプロジェクトで選択しているすべてのビルド・モードでビルドを行ったのち,次のサブプロジェクト,またはメイン・プロジェクトのビルドを行います。