2.4.3 プロジェクトをお気に入りメニューに追加する

現在開いているプロジェクトを“お気に入りのプロジェクト”としてメニューに追加することができます(4つまで)。

[プロジェクト]メニュー→[お気に入りのプロジェクト]→[1 お気に入りのプロジェクトに登録]〜[4 お気に入りのプロジェクトに登録]を選択すると,現在開いているプロジェクトのパスが[プロジェクト]メニュー→[お気に入りのプロジェクト]以下に登録されます。また,スタート パネルの[既存のプロジェクト]エリアの[お気に入りのプロジェクト]にも登録されます。

図 2.19

[お気に入りのプロジェクトに登録]項目

図 2.20

[お気に入りのプロジェクト]項目(プロジェクト登録後)