2.4.14 マイクロコントローラを変更する

作成後のプロジェクトで使用するマイクロコントローラを変更することができます。

(1)

マイクロコントローラ変更の実施を選択

プロジェクト・ツリーでマイクロコントローラ・ノードを選択したのち,コンテキスト・メニュー→[マイクロコントローラを変更...]を選択すると,以下のメッセージ ダイアログがオープンします。

図 2.44

メッセージ ダイアログ

 

以降の作業を行う前に,プロジェクトを保存する必要があります([OK]ボタンをクリックすると,現在のプロジェクトを上書き保存します)。

処理を続行するには,[OK]ボタンをクリックします。

備考

マイクロコントローラが同一であるプロジェクトのマイクロコントローラ・ノードを複数選択している場合は,一括して変更することができます。

(2)

変更先のマイクロコントローラを選択

以下のマイクロコントローラの変更 ダイアログがオープンします。

このとき,[変更先のマイクロコントローラ]エリアでは,現在のマイクロコントローラが選択されます。

図 2.45

マイクロコントローラの変更 ダイアログ

 

変更先のマイクロコントローラを選択した後,[OK]ボタンをクリックします。

備考

[OK]ボタンは,現在のマイクロコントローラとは異なるものを選択すると有効になります。

図 2.46

マイクロコントローラの変更 ダイアログ(変更先のマイクロコントローラ選択後)

(3)

マイクロコントローラを変更

現在のマイクロコントローラが選択したマイクロコントローラに変更されます。

備考 1.

同じファミリ(RH850,RX,RL78)内の同じビルド・ツールに対応しているマイクロコントローラへのみ変更が可能です。

備考 2.

マイクロコントローラを変更する際は,デバッグ・ツールと接続していない状態にしてください。

備考 3.

マイクロコントローラを変更する際は,プロジェクトを保存する必要があります。

備考 4.

端子配置(設計ツール),コード生成(設計ツール),デバッグ・ツール(ウォッチ パネルの登録を除く)の情報は,マイクロコントローラの変更後,引き継がれません。