0x00から開始した変換出力を一定周期毎に0x10ずつ上げて行き、0x0FFFになると変換停止
[GUI設定例]
12 ビットD/A コンバータ |
||||
DA |
使用する | |||
D/Aコンバータ動作設定 |
使用する | |||
基準電圧 |
AVDD/AVSS | |||
データ形式 |
右詰め | |||
DA0を使用 |
Used | |||
DA1を使用 |
Unused | |||
D/A A/D同期設定 |
使用しない |
タイマ・アレイ・ユニット |
||||
TAU0 |
TAU0 | |||
Channel0 |
||||
[API設定例]
r_cg_main.c
/* Start user code for global. Do not edit comment generated here */
volatile uint16_t g_12da0_value;
/* End user code. Do not edit comment generated here */
void main(void)
{
R_MAIN_UserInit();
/* Start user code. Do not edit comment generated here */
/* Start TAU0 channel 0 counter */
R_TAU0_Channel0_Start();
/* Set the DA0 converter value */
g_12da0_value = 0x0000U;
R_12DA0_Set_ConversionValue((uint8_t)g_12da0_value);
/* Enable the DA0 converter */
R_12DA0_Start();
while (1U)
{
while (TMIF00 == 0U){
}
TMIF00 = 0U;
g_12da0_value += 0x0010U;
if (g_12da0_value <= 0x0FFFU)
{
/* Set the DA0 converter value */
R_12DA0_Set_ConversionValue((uint8_t)g_12da0_value);
}
else
{
/* Stop the DA0 converter */
R_12DA0_Stop();
}
}
/* End user code. Do not edit comment generated here */
}