ルネサス
以下に、コード生成が12 ビット D/A コンバータ用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.50 12 ビット D/A コンバータ用 API 関数
API 関数名
機能概要
R_12DA_Create
12 ビット D/A コンバータを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_12DA_Create_UserInit
12 ビット D/A コンバータに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
R_12DAn_Start
D/A 変換を開始します。
R_12DAn_Stop
D/A 変換を終了します。
R_12DAn_Set_ConversionValue
ANOn 端子に出力するアナログ電圧値を設定します。
R_12DA_Set_PowerOff
D/A コンバータに対するクロック供給を停止します。