ルネサス
電源切り替え検出割り込み INTVBAT の発生伴う処理を行います。
備考 本 API 関数は、電源切り替え検出割り込み INTVBAT に対応した割り込み処理として呼び出されます。
[指定形式]
CA78K0R コンパイラの場合
__interrupt static void r_bup_interrupt ( void );
CC-RL コンパイラの場合
static void __near r_bup_interrupt ( void );
[引数]
なし
[戻り値]