ルネサス
top
RL78 APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
バッテリ・バックアップ機能
R_BUP_Stop
R_BUP_Stop
バッテリ・バックアップ機能を動作停止状態に設定します。
[
指定形式
]
void R_BUP_Stop ( void );
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
差分情報
前のトピックスへ
R_BUP_Start
次のトピックスへ
使用例
目次
R_BUP_Create
R_BUP_Create_UserInit
r_bup_interrupt
R_BUP_Start
R_BUP_Stop
使用例