ルネサス
D/Aコンバータの出力電圧を変更します。(8ビットモード)
[指定形式]
#include “r_cg_macrodriver.h”
void R_DACn_Change_OutputVoltage_8bit ( uint8_t outputVoltage );
備考 n は、チャネル番号を意味します。
[引数]
I/O
引数
説明
I
uint8_t outputVoltage;
出力電圧(下位8ビット)
[戻り値]
なし