ルネサス
ANOn端子に出力するアナログ電圧値を設定します。
[指定形式]
#include “r_cg_macrodriver.h”
void R_DACn_Set_ConversionValue ( uint8_t reg_value );
備考 n は、チャネル番号を意味します。
[引数]
I/O
引数
説明
I
Uint8_t reg_value;
D/A 変換を行うデータ
[戻り値]
なし