r_dalin_callback_sendend

DALI送信完了割り込みINTSTSLnの発生に伴う処理を行います。

備考              API 関数は、DALI送信完了割り込みINTSTDLnに対応した割り込み処理r_dalin_interrupt_sendのコールバック・ルーチン(R_DALIn_Sendの引数 tx_num で指定された数のデータ送信が完了した際の処理)として呼び出されます。

 

[指定形式]

static void   r_dalin_callback_sendend ( void );

備考              n は、チャネル番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし