ルネサス
top
RL78 APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
シリアル・アレイ・ユニット4
使用例
使用例
UART
通信として使用する際は、「
3.2.30
シリアル・アレイ・ユニットの使用例
」を参照してください。
差分情報
前のトピックスへ
r_dalin_callback_softwareoverrun
次のトピックスへ
アシンクロナス・シリアル・インタフェース LIN-UART
目次
R_DALIn_Create
r_dalin_interrupt_send
r_dalin_interrupt_receive
r_dalin_interrupt_error
R_DALIn_Start
R_DALIn_Stop
R_DALIn_Send
R_DALIn_Receive
r_dalin_callback_sendend
r_dalin_callback_receiveend
r_dalin_callback_error
r_dalin_callback_softwareoverrun
使用例