R_DSADC_Channeln_Get_Result

A/D変換結果(24ビット)の平均値を読み出します。

備考              API 関数によるA/D変換結果(24ビット)の読み出しは、ΔΣA/D変換終了割り込みINTDSADの発生からΔΣA/D変換結果レジスタnの最大保留時間内に行う必要があります。

 

[指定形式]

#include  “r_cg_macrodriver.h”

void       R_DSADC_Channeln_Get_Result ( uint32_t * const buffer );

備考           n は、チャネル番号を意味します。

 

[引数]

I/O

引数

説明

O

uint32_t * const buffer;

読み出したA/D変換結果を格納する領域へのポインタ

 

[戻り値]

なし