ルネサス
top
RL78 APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
24ビットΔΣA/Dコンバータ
R_DSADC_Set_OperationOff
R_DSADC_Set_OperationOff
24
ビット
ΔΣA/D
コンバータを動作禁止状態に設定します。
[
指定形式
]
void R_DSADC_Set_OperationOff ( void );
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
差分情報
前のトピックスへ
R_DSADC_Set_OperationOn
次のトピックスへ
R_DSADC_Start
目次
R_DSADC_Create
R_DSADC_Create_UserInit
r_dsadc_interrupt
r_dsadzcn_interrupt
R_DSADC_Set_OperationOn
R_DSADC_Set_OperationOff
R_DSADC_Start
R_DSADC_Stop
R_DSADC_Reset
R_DSADC_Set_PowerOff
R_DSADC_Channeln_Get_Result
R_DSADC_Channeln_Get_Result_16bit