ルネサス
イベントリンクコントローラを動作停止状態にします。
[指定形式]
void R_ELC_Stop ( uint32_t event );
[引数]
I/O
引数
説明
I
uint32_t event;
停止するイベント発生元
備考 以下に、停止するイベント発生元eventの指定形式を示します。なお、eventに0x01010101を設定した場合、イベント発生元00,08,16,24のイベントリンク動作が禁止されます。
[戻り値]
なし