ルネサス
以下に、コード生成がイベントリンクコントローラ用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.39 イベントリンクコントローラ用 API 関数
API 関数名
機能概要
R_ELC_Create
イベントリンクコントローラを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_ELC_Create_UserInit
イベントリンクコントローラに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
R_ELC_Stop
イベントリンクコントローラを動作停止状態にします。