R_FDL_Erase

指定した番号のデータ・フラッシュのブロックを消去します。

戻り値がエラーの場合、対象ブロックに対して書き込みは行えません。

再度、このAPIを実行し消去が正常に実行されることを確認してください。

 

[指定形式]

pfdl_status_t   R_FDL_Erase ( pfdl_u16 blockno );

 

[引数]

I/O

引数

説明

I

pfdl_u16  blockno;

消去するブロックの番号  0 3

 

 

[戻り値]

マクロ

説明

PFDL_OK

正常終了

PFDL_ERR_ERASE

消去エラー

PFDL_ERR_PARAMETER

引数の指定が不正