ルネサス
以下に、コード生成がデータ・フラッシュ・ライブラリ用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.57 データ・フラッシュ・ライブラリ用 API 関数
API 関数名
機能概要
R_FDL_Create
データ・フラッシュ・ライブラリを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_FDL_Open
データ・フラッシュ・ライブラリの使用を開始します。
R_FDL_Close
データ・フラッシュ・ライブラリの使用を終了します。
R_FDL_Write
データをデータ・フラッシュに書き込みます。
R_FDL_Read
データをデータ・フラッシュから読み込みます。
R_FDL_Erase
データ・フラッシュのデータを消去します。