r_hofc_interrupt

高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数補正機能完了割り込みの発生に伴う処理を行います。

備考              API 関数は、高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数補正機能完了割り込みに対応した割り込み処理として呼び出されます。

 

[指定形式]

CA78K0Rコンパイラの場合

__interrupt static void   r_hofc_interrupt ( void );

 

CC-RLコンパイラの場合

static void   _near r_hofc_interrupt ( void );

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし