以下に、コード生成が高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数補正機能用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.4 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数補正機能用 API 関数
API 関数名 |
機能概要 |
高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数補正機能を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数補正機能に関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数補正機能完了割り込みの発生に伴う処理を行います。 | |
高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数補正機能を開始します。 | |
高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数補正機能を終了します。 |