ルネサス
外部マスカブル割り込みINTFOの発生に伴う処理を行います。
備考 本 API 関数は、外部マスカブル割り込みINTFOに対応した割り込み処理として呼び出されます。
[指定形式]
CA78K0Rコンパイラの場合
__interrupt static void r_intfo_interrupt ( void );
CC-RLコンパイラの場合
static void __near r_intfo_interrupt ( void );
[引数]
なし
[戻り値]