以下に、コード生成が割り込み機能用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.40 割り込み機能用 API 関数
API 関数名 |
機能概要 |
割り込み機能を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
割り込み機能に関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
外部マスカブル割り込みINTPnの発生に伴う処理を行います。 | |
外部マスカブル割り込みINTPnの受け付けを許可します。 | |
外部マスカブル割り込みINTPnの受け付けを禁止します。 | |
外部マスカブル割り込みINTPLRnの発生に伴う処理を行います。 | |
外部マスカブル割り込みINTPLRnの受け付けを許可します。 | |
外部マスカブル割り込みINTPLRnの受け付けを禁止します。 | |
外部マスカブル割り込みINTRTCICnの発生に伴う処理を行います。 | |
外部マスカブル割り込みINTRTCICnの受け付けを許可します。 | |
外部マスカブル割り込みINTRTCICnの受け付けを禁止します。 | |
外部マスカブル割り込みINTFOの受け付けを許可します。 | |
外部マスカブル割り込みINTFOの受け付けを禁止します。 | |
割り込みフラグ出力制御レジスタ(INTFOCTL1)のINTGCLRフラグをセットします。 | |
外部マスカブル割り込みINTFOの発生に伴う処理を行います。 |