r_it8bitm_channeln_interrupt

8ビット・インターバル・タイマ割り込みINTITn0、またはINTITn1の発生に伴う処理を行います。

備考              API 関数は、8ビット・インターバル・タイマ割り込みINTITn0、またはINTITn1に対応した割り込み処理として呼び出されます。

 

[指定形式]

CA78K0Rコンパイラの場合

__interrupt static void   r_it8bitm_channeln_interrupt ( void );

 

CC-RLコンパイラの場合

static void   __near r_it8bitm_channeln_interrupt ( void );

備考              m はユニット番号を、n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし