ルネサス
8ビット・インターバル・タイマに対するクロック供給を停止します。
備考 本 API 関数の呼び出しにより、8ビット・インターバル・タイマはリセット状態へと移行します。このため、本API関数の呼び出し後、制御レジスタへの書き込みは無視されます。
[指定形式]
void R_IT8bitm_Set_PowerOff ( void );
備考 m は、ユニット番号をを意味します。
[引数]
なし
[戻り値]