ルネサス
top
RL78 APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
12ビット・インターバル・タイマ
R_IT_Start
R_IT_Start
12
ビット・インターバル・タイマのカウントを開始します。
[
指定形式
]
void R_IT_Start ( void );
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
差分情報
前のトピックスへ
r_it_interrupt
次のトピックスへ
R_IT_Stop
目次
R_IT_Create
R_IT_Create_UserInit
r_it_interrupt
R_IT_Start
R_IT_Stop
R_IT_Reet
R_IT_Set_PowerOff
使用例