以下に、コード生成が12ビット・インターバル・タイマ用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.16 12ビット・インターバル・タイマ用 API 関数
API 関数名 |
機能概要 |
12ビット・インターバル・タイマを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
12ビット・インターバル・タイマに関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
12ビット・インターバル・タイマ割り込みINTITの発生に伴う処理を行います。 | |
12ビット・インターバル・タイマのカウントを開始します。 | |
12ビット・インターバル・タイマのカウントを終了します。 | |
12ビット・インターバル・タイマをリセットします。 | |
12ビット・インターバル・タイマに対するクロック供給を停止します。 |