ルネサス
コンペア・レジスタの一斉書き換えを許可します。
備考 コンペア・レジスタの内容を一斉に書き換えるタイミングは、本 API 関数を呼び出したのち、カウント値とコンペア・レジスタに設定された値が一致した際、または外部トリガが発生した際となります。
[指定形式]
void R_KB2m_BatchOverwritRequestOn ( void );
備考 m はユニット番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]