以下に、コード生成が16ビット・タイマKB2用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.12 16ビット・タイマKB2用 API 関数
API 関数名 |
機能概要 |
16ビット・タイマKB2を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
16ビット・タイマKB2に関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
タイマ割り込みINTTKB2mの発生に伴う処理を行います。 | |
16ビット・タイマKB2のカウント処理を開始します。 | |
16ビット・タイマKB2のカウント処理を終了します。 | |
16ビット・タイマKB2に対するクロック供給を停止します。 | |
同時スタート&ストップ・モードを開始します。 | |
同時スタート&ストップ・モードを終了します。 | |
タイマ・スタート&クリア・モードを開始します。 | |
タイマ・スタート&クリア・モードを終了します。 | |
タイマ出力TKBOn0に対する強制出力停止機能1を開始します。 | |
タイマ出力TKBOn0に対する強制出力停止機能1を終了します。 | |
タイマ出力TKBOn1に対する強制出力停止機能2を開始します。 | |
タイマ出力TKBOn1に対する強制出力停止機能2を終了します。 | |
タイマ出力TKBOn0に対するディザリング機能を開始します。 | |
タイマ出力TKBOn0に対するディザリング機能を終了します。 | |
タイマ出力TKBOn1に対するディザリング機能を開始します。 | |
タイマ出力TKBOn1に対するディザリング機能を終了します。 | |
タイマ出力TKBOn0に対するソフト・スタート機能を開始します。 | |
タイマ出力TKBOn0に対するソフト・スタート機能を終了します。 | |
タイマ出力TKBOn1に対するソフト・スタート機能を開始します。 | |
タイマ出力TKBOn1に対するソフト・スタート機能を終了します。 | |
コンペア・レジスタの一斉書き換えを許可します。 |