r_lvd_interrupt

電圧検出割り込みINTLVIの発生に伴う処理を行います。

備考              API 関数は、電圧検出割り込みINTLVIに対応した割り込み処理として呼び出されます。

 

[指定形式]

CA78K0Rコンパイラの場合

__interrupt static void   r_lvd_interrupt ( void );

 

CC-RLコンパイラの場合

static void   __near r_lvd_interrupt ( void );

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし