以下に、コード生成が電圧検出回路用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.42 電圧検出回路用 API 関数
API 関数名 |
機能概要 |
電圧検出回路を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
電圧検出回路に関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
電圧検出割り込みINTLVIの発生に伴う処理を行います。 | |
VDD端子電圧検出割り込みINTLVDVDDの発生に伴う処理を行います。 | |
VBAT端子電圧検出割り込みINTLVDVBATの発生に伴う処理を行います。 | |
VRTC端子電圧検出割り込みINTLVDVRTCの発生に伴う処理を行います。 | |
EXLVD端子電圧検出割り込みINTVLDEXLVDの発生に伴う処理を行います。 | |
電圧検出動作を開始します。(割り込みモード時、および割り込み&リセット・モード時) | |
VDD端子の電圧検出機能を動作許可状態に設定します。 | |
VBAT端子の電圧検出機能を動作許可状態に設定します。 | |
VRTC端子の電圧検出機能を動作許可状態に設定します。 | |
EXLVD端子の電圧検出機能を動作許可状態に設定します。 | |
VDD端子の電圧検出機能を動作禁止状態に設定します。 | |
VBATDD端子の電圧検出機能を動作禁止状態に設定します。 | |
VRTC端子の電圧検出機能を動作禁止状態に設定します。 | |
EXLVD端子の電圧検出機能を動作禁止状態に設定します。 | |
電圧検出回路を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
電圧検出回路に関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
電圧検出割り込みINTLVIの発生に伴う処理を行います。 | |
電圧検出動作を開始します。(割り込みモード時、および割り込み&リセット・モード時) |