ルネサス
top
RL78 APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
クロック出力/ブザー出力制御回路
R_PCLBUZn_Start
R_PCLBUZ
n
_Start
クロック出力/ブザー出力を開始します。
[
指定形式
]
void R_PCLBUZ
n
_Start ( void );
備考
n
は、出力端子を意味します。
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
差分情報
前のトピックスへ
R_PCLBUZn_Create_UserInit
次のトピックスへ
R_PCLBUZn_Stop
目次
R_PCLBUZn_Create
R_PCLBUZn_Create_UserInit
R_PCLBUZn_Start
R_PCLBUZn_Stop
R_PCLBUZn_Set_PowerOff
使用例