ルネサス
以下に、コード生成がクロック出力/ブザー出力制御回路用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.19 クロック出力/ブザー出力制御回路用 API 関数
API 関数名
機能概要
R_PCLBUZn_Create
クロック出力/ブザー出力制御回路を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_PCLBUZn_Create_UserInit
クロック出力/ブザー出力制御回路に関するユーザ独自の初期化処理を行います。
R_PCLBUZn_Start
クロック出力/ブザー出力を開始します。
R_PCLBUZn_Stop
クロック出力/ブザー出力を終了します。
R_PCLBUZn_Set_PowerOff
クロック出力/ブザー出力制御回路に対するクロック供給を停止します。