ルネサス
サンプリング・ディテクタ検出割り込みの発生伴う処理を行います。
[指定形式]
CA78K0R コンパイラの場合
__interrupt static void r_smotd_smpn_interrupt ( void );
CC-RL コンパイラの場合
static void __near r_smotd_smpn_interrupt ( void );
備考 n は、入力端子(SMP0-SMP5)の番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]