以下に、コード生成ツールがサンプリング出力タイマ/ディテクタ用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.53 サンプリング出力タイマ/ディテクタ用 API 関数
API 関数名 |
機能概要 |
サンプリング出力タイマ/ディテクタを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
サンプリング出力タイマ/ディテクタに関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
サンプリング出力タイマインターバル割り込み(INTSMOTA)の発生に伴う処理を行います。 | |
サンプリング出力タイマインターバル割り込み(INTSMOTB)の発生に伴う処理を行います。 | |
サンプリング・ディテクタ検出割り込みの発生に伴う処理を行います。 | |
サンプリング出力タイマ/ディテクタの動作を開始します。 | |
サンプリング出力タイマ/ディテクタの動作を終了します。 | |
サンプリング出力タイマ/ディテクタに対するクロック供給を指定します。 |