ルネサス
top
RL78 APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
SPI インタフェース
R_SPI_Start
R_SPI_Start
SPI
通信を待機状態にします。
[
指定形式
]
void R_SPI_Start ( void );
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
差分情報
前のトピックスへ
R_SPI_Create_UserInit
次のトピックスへ
R_SPI_Stop
目次
R_SAIC_Create
R_SAIC_Create_UserInit
R_SAIC_Write
R_SAIC_Read
R_SPI_Create
R_SPI_Create_UserInit
R_SPI_Start
R_SPI_Stop
使用例