ルネサス
以下に、コード生成ツールがSPI インタフェース用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.45 SPI インタフェース用 API 関数
API 関数名
機能概要
R_SAIC_Create
SPI インタフェースを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_SAIC_Create_UserInit
SPI インタフェースに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
R_SAIC_Write
データの SPI 送信を開始します。
R_SAIC_Read
データの SPI 受信を開始します。
R_SPI_Create