ルネサス
16ビット・タイマRDnのパルス出力強制遮断機能を終了します。
備考 本 API 関数の呼び出しは、16ビット・タイマRDnがカウント停止状態(タイマRDスタート・レジスタ(TRDSTR)のTSTARTビットが0)の場合に限られます。
[指定形式]
void R_TMRDn_ForcedOutput_Stop ( void );
備考 n は、チャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]