ルネサス
16ビット・タイマRDnに対するクロック供給を停止します。
備考 本 API 関数を呼び出しにより、16ビット・タイマRDnはリセット状態へと移行します。このため、本API関数の呼び出し後、制御レジスタへの書き込みは無視されます。
[指定形式]
void R_TMR_RDn_Set_PowerOff ( void );
備考 n は、チャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]