ルネサス
タイマ割り込みの発生に伴う処理を行います。
備考 本 API 関数は、タイマ割り込みに対応した割り込み処理として呼び出されます。
[指定形式]
CA78K0Rコンパイラの場合
__interrupt static void r_tmr_kbm_interrupt ( void );
CC-RLコンパイラの場合
static void __near r_tmr_kbm_interrupt ( void );
備考 m はユニット番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]