以下に、コード生成が16ビット・タイマKB用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.10 16ビット・タイマKB用 API 関数
API 関数名 |
機能概要 |
16ビット・タイマKBを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
16ビット・タイマKBに関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
タイマ割り込みの発生に伴う処理を行います。 | |
16ビット・タイマKBのカウント処理を開始します。 | |
16ビット・タイマKBのカウント処理を終了します。 | |
16ビット・タイマKBに対するクロック供給を停止します。 | |
強制出力停止機能に使用するトリガ信号の入力を許可します。 | |
強制出力停止機能に使用するトリガ信号の入力を禁止します。 | |
コンペア・レジスタの一斉書き換えを許可します。 | |
強制出力停止機能に使用するトリガ信号の入力を許可します。 | |
強制出力停止機能に使用するトリガ信号の入力を禁止します。 | |
16ビット・タイマKBをリセットします。 |