シミュレータGUI ウインドウ


選択しているマイクロコントローラのシミュレータが周辺機器シミュレーションをサポートしている場合で,かつ使用するデバッグ・ツールに“シミュレータ”を選択している場合,デバッグ・ツールと接続すると自動的にオープンするウインドウです(「2.18 シミュレータGUIの使用【シミュレータ】」参照)。

シミュレータGUIでは,このウインドウを中心に,各種ウインドウ(信号データエディタ ウインドウタイミングチャート ウインドウ入出力パネル ウインドウシリアル ウインドウ)を操作します。

注意 1.

選択しているマイクロコントローラのシミュレータが,周辺機能シミュレーションをサポートしていない(命令シミュレーション版)場合,このウインドウをオープンすることはできません。

注意 2.

このウインドウ,およびこのウインドウよりオープンする各種ウインドウは,CS+のメイン・ウインドウとドッキング表示することはできません。

注意 3.

このウインドウよりオープンする各種ウインドウを何もオープンしていない状態で[F1]キーを押下してもこのウインドウのヘルプは表示されません。このウインドウのヘルプを表示する場合は,このウインドウ上の[ヘルプ]メニュー→[メイン・ウインドウ]を選択してください。

注意 4.

このウインドウ右上の[x]ボタンは無効です(Windows VistaのAero機能を有効にしている場合も無効)。このウインドウを非表示にする場合は,プロパティ パネルの設定により行ってください(「2.18 シミュレータGUIの使用【シミュレータ】」参照)。
なお,[Alt]+[F4]キーにより,このウインドウをクローズすることができますが,この操作は行わないでください。

備考

このウインドウ,およびこのウインドウよりオープンする各種ウインドウのタイトルバー/メニューバーの表記は,使用するホスト・マシンの[コントロール パネル]→[地域と言語のオプション]設定に依存します(この設定を日本以外/日本語以外に指定すると,タイトルバー/メニューバーが英語表記となります)。

図 A.61

シミュレータGUI ウインドウ

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

選択しているマイクロコントローラのシミュレータが周辺機器シミュレーションをサポートしている場合で,かつ使用するデバッグ・ツールに“シミュレータ”を選択している場合,デバッグ・ツールと接続すると自動的にオープン

[各エリアの説明]

(1)

[メニューバー]

(a)

[ファイル]メニュー

新規作成...

新規作成のための選択ダイアログをオープンします。

ボタンのクリックと同様です。

開く...

シミュレータGUIウインドウが扱うファイルを開きます。

ボタンのクリックと同様です。

閉じる

現在フォーカスのあるウインドウをクローズします。

上書き保存

シミュレータGUIウインドウが扱うファイルに,現在フォーカスのあるウインドウの内容を上書き保存します。

ボタンのクリックと同様です。

名前を付けて保存...

指定したファイルに,現在フォーカスのあるウインドウの内容を保存します。

(b)

[編集]メニュー

このメニューの内容は,現在フォーカスのあるウインドウの種類により異なります。

このメニューについての詳細は,信号データエディタ ウインドウタイミングチャート ウインドウ入出力パネル ウインドウシリアル ウインドウの[専用メニュー]の項を参照してください。

(c)

[表示]メニュー

このメニューの内容は,現在フォーカスのあるウインドウの種類により異なります。

このメニューについての詳細は,信号データエディタ ウインドウタイミングチャート ウインドウ入出力パネル ウインドウシリアル ウインドウの[専用メニュー]の項を参照してください。

(d)

[部品]メニュー

このメニューは,入出力パネル ウインドウをオープンした際に追加されます。

このメニューについての詳細は,[部品]メニュー/[部品]ツールバーを参照してください。

(e)

[図形]メニュー

このメニューは,入出力パネル ウインドウをオープンした際に追加されます。

このメニューについての詳細は,[図形]メニュー/[図形]ツールバーを参照してください。

(f)

[オプション]メニュー

ツールバー

カスケード・メニューに対応するツールバーの表示/非表示を切り替えます。

 

シミュレータスタンダード

[シミュレータスタンダード]ツールバーの表示/非表示を切り替えます。

シミュレータツール

[シミュレータツール]ツールバーの表示/非表示を切り替えます。

信号データエディタ

[信号データエディタ]ツールバーの表示/非表示を切り替えます。

タイミングチャート

[タイミングチャート]ツールバーの表示/非表示を切り替えます。

部品

[部品]ツールバーの表示/非表示を切り替えます。

図形

[図形]ツールバーの表示/非表示を切り替えます。

ウインドウのカスタマイズ...

書式設定 ダイアログをオープンします。

(g)

[シミュレータ]メニュー

信号データエディタ

信号データエディタ ウインドウをオープンします。

ボタンのクリックと同様です。

タイミングチャート

タイミングチャート ウインドウをオープンします。

ボタンのクリックと同様です。

入出力パネル

入出力パネル ウインドウをオープンします。

ボタンのクリックと同様です。

シリアル

シリアル ウインドウをオープンします。

ボタンのクリックと同様です。

(h)

[ウインドウ]メニュー

すべてのウインドウを閉じる

このウインドウを除く,すべてのウインドウをクローズします。

重ねて表示

このウインドウ内のウインドウをカスケード表示します。

並べて表示

このウインドウ内のウインドウを並べて表示します。

アイコンの整列

このウインドウの下部にアイコンを並べて表示します。

(i)

[ヘルプ]メニュー

メイン・ウインドウ

このウインドウのヘルプを表示します。

カレント ウインドウ

カレント・ウインドウのヘルプを表示します。

(2)

[ツールバー]

(a)

[シミュレータスタンダード]ツールバー

 

シミュレータGUIウインドウを新規にオープンします。

 

シミュレータGUIウインドウが扱うファイルを開きます。

 

シミュレータGUIウインドウが扱うファイルに,現在フォーカスのあるウインドウの内容を上書き保存します。

 

直前に行った操作を取り消し,元の状態に戻します。

 

ボタンで戻した状態を復帰します。

 

選択範囲を切り取り,クリップボードに保存します。

 

選択範囲をコピーし,クリップボードに保存します。

 

クリップボードの内容を貼り付けます。

 

データ検索 ダイアログをオープンします。

 

ヘルプの目次を表示します。

(b)

[シミュレータツール]ツールバー

 

信号データエディタ ウインドウをオープンします。

 

タイミングチャート ウインドウをオープンします。

 

シリアル ウインドウをオープンします。

 

入出力パネル ウインドウをオープンします。

(c)

[信号データエディタ]ツールバー

このツールバーは,信号データエディタ ウインドウにフォーカスがある場合のみ選択可能となります。

このツールバーについての詳細は,[[信号データエディタ]ツールバー]を参照してください。

(d)

[タイミングチャート]ツールバー

このツールバーは,タイミングチャート ウインドウにフォーカスがある場合のみ選択可能となります。

このツールバーについての詳細は,[[タイミングチャート]ツールバー]を参照してください。

(e)

[部品]ツールバー

このツールバーは,入出力パネル ウインドウにフォーカスがある場合のみ選択可能となります。

このツールバーについての詳細は,[部品]メニュー/[部品]ツールバーを参照してください。

(f)

[図形]ツールバー

このツールバーは,入出力パネル ウインドウにフォーカスがある場合のみ選択可能となります。

このツールバーについての詳細は,[図形]メニュー/[図形]ツールバーを参照してください。

(3)

[ウインドウ表示エリア]

各種ウインドウ(信号データエディタ ウインドウタイミングチャート ウインドウ入出力パネル ウインドウシリアル ウインドウ)を表示するエリアです。

表示されたウインドウは,このエリアの中でウインドウ・サイズの変更,アイコン化などを行います。