ルネサス
以下に、コード生成ツールがデータ・トランスファ・コントローラ用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.9 データ・トランスファ・コントローラ用 API 関数
API 関数名
機能概要
R_DTC_Create
データ・トランスファ・コントローラを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_DTC_Create_UserInit
データ・トランスファ・コントローラに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
R_DTCm_Start
データ・トランスファ・コントローラの起動を許可します。
R_DTCm_Stop
データ・トランスファ・コントローラの起動を禁止します。
More:
使用例