ローパワータイマ(LPT

以下に、コード生成ツールがローパワータイマ用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.35      ローパワータイマ用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_LPT_Create

ローパワータイマを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_LPT_Create_UserInit

ローパワータイマに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

R_LPT_Start

ローパワータイマのカウントを開始します。

R_LPT_Stop

ローパワータイマのカウントを終了します。

 

 

More:

R_LPT_Create

R_LPT_Create_UserInit

R_LPT_Start

R_LPT_Stop

使用例