トレース・データ解析方式

それでは次に,トレース・データ解析方式を試してみます。

この方式はCPUが変数を変更した履歴を辿って,グラフにプロットする方式です。ここで少しトレース・データについて説明します。

下図はトレース・パネルです。トレース機能を使用している場合,メニューの「表示」→「トレース」で開くことができるパネルです。図に示すとおり,値の推移を示す解析グラフでは,時間情報とアクセス情報のみ使用されます。

 

関数の実行割合を解析する際にもトレース・データを使用しましたが,トレース・メモリ・サイズはそれ程多くの容量を持っていないため,解析対象に応じて適切な手段を用いる必要がありました。これは変数の推移を解析する際も同様です。

今回は変数の推移を可能な限り多く取得する方法を説明します。ポイント・トレースを使用して,時間情報とアクセス情報だけをトレース・データとして取得する方法です。

それではまず以下に示すとおり,トレース機能の設定を行います。

 

トレース機能を使用する設定にして,data1g_とdata2の

ポイント・トレースを設定します。その後トレース・イベントを設定します。

 

イベント・パネルにdata1とdata2

ポイント・トレースが設定されます。

 

それでは次に,トレース・データ解析方式を試してみます。

 

プロパティでトレース・データ解析方式を選択肢し,

プログラムを実行後,シミュレータの入出力パネルを操作して

プログラムの実行を停止してください。

 

解析グラフ・パネルにトレース・データ解析方式を使用した

折れ線グラフが表示されます。

 

リアルタイム・サンプリング方式と違い,グラフの線が階段状になっていることが分かると思います。トレース・データを元データにしているため,変数の全ての変化点がプロットできるためです。