[ファイル情報]タブ


本タブでは,各ファイルに対して,次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示,および設定の変更を行います。

 

(1) [ファイル情報]

(2) [記録]

[各カテゴリの説明]

(1)

[ファイル情報]

ファイルに関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。

ファイル名

ファイル名を表示します。

ファイル名の変更は,プロジェクト・ツリーで行ってください。

デフォルト

ファイル名

変更方法

変更不可

相対パス

ファイルのプロジェクト・フォルダからの相対パス名を表示します。

デフォルト

ファイルのプロジェクト・フォルダからの相対パス名

変更方法

変更不可

絶対パス

ファイルの絶対パス名を表示します。

デフォルト

ファイルの絶対パス名

変更方法

変更不可

絶対パスで保存

ファイルの場所を絶対パスで保存するかどうかを選択します。

なお,本プロパティは,依存関係ファイルについては表示しません。

デフォルト

いいえ

変更方法

ドロップダウン・リストによる選択

指定可能値

はい

ファイルの場所を絶対パスで保存します。

いいえ

ファイルの場所を相対パスで保存します。

更新日時

ファイルを最後に変更した日時を表示します。

デフォルト

ファイルの更新日時

変更方法

変更不可

書き込み許可

ファイルに書き込みを許可するかどうかを選択します。

なお,本プロパティは,依存関係ファイルについては表示しません。

デフォルト

はい(ファイルに書き込みを許可している場合)

いいえ(ファイルに書き込みを許可していない場合)

変更方法

ドロップダウン・リストによる選択

指定可能値

はい

ファイルに書き込みを許可します。

いいえ

ファイルに書き込みを許可しません。

(2)

[記録]

記録に関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。

なお,本カテゴリは,依存関係ファイルについては表示しません。

メモ

ファイルにメモを追加します。

1行に1項目ずつ指定します。

追加したメモはサブプロパティとして表示します。

デフォルト

メモ[項目数]

変更方法

[...]ボタンをクリックし,テキスト編集 ダイアログによる編集

サブプロパティはテキスト・ボックスによる直接入力も可能

指定可能値

256文字までの文字列

256個まで指定可能です。