[サブプロジェクト]タブ


このタブでは,サブプロジェクトに対して,次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示,および設定の変更を行います。

 

(1) [ファイル]

(2) [ライセンス]

(3) [記録]

[各カテゴリの説明]

(1)

[ファイル]

ファイルに関する詳細情報の表示を行います。

ファイル名

サブプロジェクトの情報を保存するファイルのファイル名を表示します。

デフォルト

サブプロジェクト・ファイル名

変更方法

変更不可

相対パス

サブプロジェクトの情報を保存するサブプロジェクト・ファイルのメイン・プロジェクト・ファイルの場所からの相対パス名を表示します。

なお,このプロパティは,プロジェクト・ツリー パネルでサブプロジェクトを選択した場合のみ表示されます。ただし,相対パスで表現できない場合(メイン・プロジェクトとサブプロジェクトが異なるドライブに存在する場合など)は,絶対パスで表示されます。

デフォルト

メイン・プロジェクトからの相対パス名

変更方法

変更不可

絶対パス

サブプロジェクトの情報を保存するサブプロジェクト・ファイルの絶対パス名を表示します。

デフォルト

サブプロジェクト・ファイルの絶対パス名

変更方法

変更不可

絶対パスで保存

サブプロジェクトの情報を保存するサブプロジェクト・ファイルの場所を絶対パスで保存するかどうかを選択します。

デフォルト

いいえ

変更方法

ドロップダウン・リストによる選択

指定可能値

はい

ファイルの場所を絶対パスで保存します。

いいえ

ファイルの場所を相対パスで保存します。

(2)

[ライセンス]

ライセンスに関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。

フローティング・ライセンスではスタンダード版を使用する

このプロジェクトではスタンダード版のフローティング・ライセンスのみ使用するかどうかを設定します。

デフォルト

はい

変更方法

ドロップダウン・リストによる選択

指定可能値

はい

スタンダード版のフローティング・ライセンスを使用します。

いいえ

スタンダード版以外のフローティング・ライセンスを使用します。

スタンダード版フローティング・ライセンスを使用

スタンダード版フローティング・ライセンスを使用しているかどうかを表示します。

デフォルト

はい

変更方法

変更不可

(3)

[記録]

記録に関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。

メモ

サブプロジェクトにメモを追加します。

1行に1項目ずつ指定します。

追加したメモはサブ・プロパティとして表示されます。

デフォルト

メモ[項目数

変更方法

[...]ボタンをクリックし,テキスト編集 ダイアログによる編集

サブ・プロパティはテキスト・ボックスによる直接入力も可能

指定可能値

256文字までの文字列

256個まで指定可能です。