[追加機能]タブ


本製品の起動時に読み込むビルド・ツール,およびデバッグ・ツール以外のプラグイン(本製品のPluginsフォルダに存在するプラグイン)を設定します。

注意

デフォルトのインストールの際には,本タブのプラグイン(エディタ パネルを除く)は無効となっています。
各プラグインを使用する場合には,本タブで有効にしたのち,本製品を再起動してください。

図 A.57

プラグインの管理 ダイアログ:[追加機能]タブ

 

ここでは,以下の項目について説明します。

[オープン方法]

-

[ツール]メニュー→[プラグインの管理...]を選択

[各エリアの説明]

(1)

プラグイン一覧エリア

本製品にインストールされているビルド・ツール,およびデバッグ・ツール以外のプラグイン(本製品のPluginsフォルダに存在するプラグイン)を以下のリスト形式で表示します。

モジュール名

プラグインのモジュール名を表示します。

本製品の起動時に読み込むプラグインをチェック・ボックスにより選択します。

説明

プラグインの簡易説明を表示します。

備考 1.

エディタ パネルのプラグインは読み込み対象から外すことができないため,グレー表示となります。

備考 2.

本製品をコマンドラインから起動する際に/npオプションで指定したPluginsフォルダ以下のプラグインは,本エリアには表示しません。また,/npallオプションを指定した場合はPluginsフォルダ以下のプラグインを読み込まないため,本エリアに何も表示しません。
/np,および/npallオプションについての詳細は,「2.12 CS+をコマンドラインで操作する」を参照してください。

[機能ボタン]

ボタン

機能

OK

変更した設定内容を適用し,本ダイアログをクローズします。

キャンセル

変更した設定内容を破棄し,本ダイアログをクローズします。

ヘルプ

本ダイアログのヘルプを表示します。