[基本機能]タブ


本製品の起動時に読み込むビルド・ツール,およびデバッグ・ツールのプラグインを表示します。

注意

開発対象となるマイクロコントローラ用プラグインのチェックは,外さないことを推奨します。
開発対象ではないマイクロコントローラ用のビルド・ツール・プラグイン,デバッグ・ツール・プラグインのチェックは外してください。例えば,ビルド・ツール・プラグインのみチェックを外すとデバッグ・ツールでダウンロードするファイルが見つからずエラーとなります。

図 A.56

プラグインの管理 ダイアログ:[基本機能]タブ

 

ここでは,以下の項目について説明します。

[オープン方法]

-

[ツール]メニュー→[プラグインの管理...]を選択

[各エリアの説明]

(1)

プラグイン一覧エリア

本製品にインストールされているビルド・ツール,およびデバッグ・ツールのプラグインを以下のリスト形式で表示します。

モジュール名

プラグインのモジュール名を表示します。

本製品の起動時に読み込むプラグインをチェック・ボックスにより選択します。

説明

プラグインの簡易説明を表示します。

[機能ボタン]

ボタン

機能

OK

変更した設定内容を適用し,本ダイアログをクローズします。

キャンセル

変更した設定内容を破棄し,本ダイアログをクローズします。

ヘルプ

本ダイアログのヘルプを表示します。