Everything
 

[カテゴリ情報]タブ


本タブでは,カテゴリ・ノード(ユーザが追加したファイルのカテゴリ),ファイル・ノード,ビルド・ツール生成ファイル・ノードに対して,次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示,および設定の変更を行います。

なお,カテゴリ・ノード(ユーザが追加したファイルのカテゴリ),ファイル・ノード以下に複数のソース・ファイルが存在する場合,それらに対するタブで同じ種類のタブ(例えば[個別コンパイル・オプション]タブ,[個別アセンブル・オプション]タブ)を1つのタブにマージして表示します。タブの詳細については,「CS+ 統合開発環境ユーザーズマニュアル ビルド・ツール操作編」を参照してください。

 

(1) [カテゴリ情報]

(2) [記録]

[各カテゴリの説明]

(1)

[カテゴリ情報]

カテゴリに関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。

カテゴリ名

ファイルを分類するためのカテゴリ名を指定します。

なお,本プロパティは,ファイル・ノード,ビルド・ツール生成ファイル・ノードについてはグレー表示となり,変更することはできません。

デフォルト

ファイルのカテゴリ名

変更方法

テキスト・ボックスによる直接入力

指定可能値

1~200文字までの文字列

フォルダへのショートカット

フォルダへのショートカットを指定します。

相対パスで指定した場合は,メイン・プロジェクト,またはサブプロジェクトのフォルダを基点とします。

なお,本プロパティは,ファイル・ノード,ビルド・ツール生成ファイル・ノードについては表示されません。

デフォルト

空欄

変更方法

テキスト・ボックスによる直接入力,または[...]ボタンをクリックし,フォルダの参照 ダイアログによる編集

指定可能値

247文字までの文字列

(2)

[記録]

記録に関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。

なお,本カテゴリは,ファイル・ノード,ビルド・ツール生成ファイル・ノードについては表示しません。

メモ

ファイルのカテゴリにメモを追加します。

1行に1項目ずつ指定します。

追加したメモはサブプロパティとして表示します。

デフォルト

メモ[項目数]

変更方法

[...]ボタンをクリックし,テキスト編集 ダイアログによる編集

サブプロパティはテキスト・ボックスによる直接入力も可能

指定可能値

256文字までの文字列

256個まで指定可能です。