Everything
 

[マイクロコントローラ情報]タブ


このタブでは,プロジェクトで設定しているマイクロコントローラに対して,次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示,および設定の変更を行います。

 

(1) [ファイル情報]

(2) [マイクロコントローラ情報]

(3) [IOR表示方式]【RH850】

(4) [記録]

[各カテゴリの説明]

(1)

[ファイル情報]

ファイルに関する詳細情報の表示を行います。

ファイル名

デバイス・ファイルのファイル名を表示します。

デフォルト

デバイス・ファイルのファイル名

変更方法

変更不可

絶対パス

デバイス・ファイルの絶対パス名を表示します。

デフォルト

デバイス・ファイルの絶対パス名

変更方法

変更不可

(2)

[マイクロコントローラ情報]

マイクロコントローラに関する詳細情報の表示を行います。

マイクロコントローラ名

メイン・プロジェクト,またはサブプロジェクトで使用するマイクロコントローラを表示します。

デフォルト

メイン・プロジェクト,またはサブプロジェクトで使用するマイクロコントローラ

変更方法

変更不可

愛称名

使用するマイクロコントローラの愛称名を表示します。

デフォルト

使用するマイクロコントローラの愛称名

変更方法

変更不可

ファイル・バージョン

使用するマイクロコントローラのデバイス・ファイルのバージョンを表示します。

デフォルト

使用するマイクロコントローラのデバイス・ファイルのバージョン

変更方法

変更不可

バンク・サイズ[Kバイト]

使用するマイクロコントローラのバンク・サイズ[Kバイト]が10進数表示されます。

なお,このプロパティは,メモリ・バンク搭載品の場合のみ表示されます。

デフォルト

使用するマイクロコントローラのデバイス・ファイルに記録されているバンク・サイズ

変更方法

変更不可

内部/内蔵ROMサイズ[Kバイト]

使用するマイクロコントローラの内部/内蔵ROMのサイズ[Kバイト]が10進数表示されます。

デフォルト

使用するマイクロコントローラの内部/内蔵ROMのサイズ

変更方法

変更不可

内部/内蔵RAMサイズ[Kバイト]

使用するマイクロコントローラの内部/内蔵RAMのサイズ[Kバイト]が10進数表示されます。

デフォルト

使用するマイクロコントローラの内部/内蔵RAMのサイズ

変更方法

変更不可

リセット・ベクタ・アドレス

使用するマイクロコントローラのリセット・ベクタ・アドレスです。

リセット・ベクタ・アドレスについては,デバイスのユーザーズ・マニュアルを参照してください。

なお,本プロパティは,デバイスがPE1を持っている場合,またはシングルコアの場合に表示されます。

デフォルト

ターゲット・デバイス固有の値

変更方法

テキスト・ボックスによる直接入力

指定可能値

0~FFFFFFFF(0xなしの16進数)

PEnのリセット・ベクタ・アドレス

使用するマイクロコントローラのPEnのリセット・ベクタ・アドレスです(n:コア番号)。

リセット・ベクタ・アドレスについては,デバイスのユーザーズ・マニュアルを参照してください。

なお,本プロパティは,デバイスがPEnを持っている場合に表示されます。

デフォルト

ターゲット・デバイス固有の値

変更方法

テキスト・ボックスによる直接入力

指定可能値

0~FFFFFFFF(0xなしの16進数)

(3)

[IOR表示方式]【RH850】

IOR表示方式に関する詳細情報の表示を行います。

IOR表示方式

プロジェクトのIOR表示方式を表示します。

デフォルト

プロジェクトのIOR表示方式

変更方法

変更不可

(4)

[記録]

記録に関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。

メモ

マイクロコントローラ情報にメモを追加します。

1行に1項目ずつ指定します。

追加したメモはサブ・プロパティとして表示されます。

デフォルト

メモ[項目数

変更方法

[...]ボタンをクリックし,テキスト編集 ダイアログによる編集

サブ・プロパティはテキスト・ボックスによる直接入力も可能

指定可能値

256文字までの文字列

256個まで指定可能です。